This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:相应的控制器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1599666/lm5155-appropriate-controller

器件型号: LM5155
主题中讨论的其他器件: LM5156

您好:  

我正在寻找一款具有 12V 至 50V 直流输入、24V 输出和 100W 功率宽的控制器、这是一款用于具有隔离功能的反激式直流/直流转换器的 QR 控制器。  我看到的是 LM5155、但不支持超过 45 的宽输入。 我可以将其推至 50V 吗? 如果有、请指导我设计直流/直流转换器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tania:  

    感谢您的联系。 您可以使用 LM5156、其输入电压高达 60V。  

    但是、LM5155 和 LM5156 不是准谐振。 是固定频率。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否 建议使用具有 QR 的相同规格控制器? 提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tania:  

    我不是 QR 器件的专家、请在新的 E2E 主题中与专家联系。

    此致

    Moritz