This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS770:即将更新的 TPS770 数据表中提供的更多信息

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572719/tps770-more-info-from-forthcoming-updated-tps770-datasheet

器件型号: TPS770

工具/软件:

您好:

我之前已经要求提供经修订的 TPS770 稳压器的数据。 如果可能、我需要多一些项目来进行影响分析。 您能否提供有关以下问题的数据?

  • 绝对最大输入
  • 使能引脚最大电压
  • 最大工作结温
  • 人体放电模型 ESD 等级
  • 输出电压公式
  • 最大输出电压线性调整率
  • 最大输出电流限制
  • 最小使能引脚输入电流
  • 机械封装(完全相同?) /尺寸 (X、Y、Z)/封装
  • 机械引脚排列(相同?)
  • 监管 (RoHS/REACH) 标准、尽管我不认为这是 C6K 的一个因素、但应该提到。
  • 环境(例如温度范围)
  • 定价/包装
  • 组装焊接曲线不同? (例如,非 RoHS 与 RoHS 配置文件)

此外、是否有任何关于我们预计何时发布更正后的数据表的更新?

谢谢!

-亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我已请求我们的系统团队提供此信息。 如果可用、我将在此处进行更新。

    谢谢

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishaan、

    对此有任何更新?

    -亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    尚未更新。 我再次联系了我们的系统工程师、一旦他们回复、我就会通知您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:  

    再次入住。 有新消息吗?

    -亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次检查系统。 尚未更新、但我希望在本周结束时与您分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么、Ishaan? 已经有一段时间了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我讨厌让 Alex 失望、但我们的系统团队仍在努力。 我对这需要多长时间感到非常抱歉。 我将尝试在本周给您安排一个时间线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Next 星期五向我承诺了我们的数据表草稿、 直到 1 月中旬数据表才会发布到 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishaan、好消息!! 感谢您让我了解最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处分享您的电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    afavero@moog.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你