This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426YZFR — 它是否完全支持锂聚合物 130mA(3.6V 标称值、4.35V 最大值)电池包?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593559/bq27426-bq27426yzfr-does-it-fully-support-a-li-polymer-130-mah-3-6-v-nominal-4-35-v-max-pack

器件型号: BQ27426
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好:

我计划使用 TI BQ27426YZFR 作为单节锂聚合物电池的电量监测计、其规格如下:

  • 130mA 的额定容量

  • 3.6V 标称充电电压、4.35V 最大充电电压

BQ27426YZFR 是否支持在此容量和电压下的锂聚合物化学成分? 对于小型 130mA 电池组、我是否应该注意任何配置步骤(例如,预编程的化学成分选择,所需的寄存器/校准或建议的终止电压设置)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已在团队中分配、并将  在可能的情况下在团队内跟进。  

    *我们从假日周回来,我们正在处理 e2e 趋势,因此响应时间将比平常更长

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 https://www.ti.com/tool/GPCCHEM 检查内置 ChemID 是否适用于您的电池

    您可以对小容量蜂窝网络使用电流调节: www.ti.com/.../slua792.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    感谢您的答复。 我们目前没有制造商提供的电池 — 仅限电池规格。 我已经为我的应用选择了该电量监测计。 您能否确认该电量监测计是否支持锂聚合物电池的化学成分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dominik、正在等待您的答复。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该电量监测计通常支持锂聚合物化学物质。 但是、每个制造商都使用自己的特定设计、因此为了了解不匹配/错误、您必须使用 GPCCHEM 工具。