This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:适用于镍氢电池收集应用的 bq34z100 配置

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ25798, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594704/bq34z100-r2-bq34z100-configuration-for-nimh-solar-harvesting-application

部件号: BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ25798BQ34Z100

尊敬的 TI 支持:

我正在为 bq34z100-R2 电量监测计构建 Golden Image。

硬件设置:

*在 MPPT 收集模式下运行的 bq25798 电池充电器

* 3s1p 镍氢 11000mA 电池组–Arts Energy VHT F 11500(最接近的 ChemID 0x6118)

* bq34z100 实现为系统侧测量仪表

* 6V OCV 太阳能电池板阵列作为电源

所讨论的该器件在现场部署时、通过 bq25798“小型太阳能电池板“收集算法、从太阳能电池板进行持续涓流充电。 充电方法是 CC/CV、CC/CV 转换点根据电池制造商建议针对镍氢电池进行了优化 (3 节电池包为 4450mV)。 随着昼夜循环和用电的增加、它的电池几乎始终处于 CC 阶段。

 

问题:

我遵循 SLUA925 有关镍氢电池的文档路径。 我的问题是、为了成功执行学习周期、bq34z100 需要根据 dV/dt 或 dT/dt 算法检测充电结束。

电池在 CC/CV 模式下充电、这是 bq25798 的唯一可行方法。 在学习周期、我使用实验室电源而不是太阳能电池板、不启用 MPPT 算法。

在我初始尝试时、无论 bq34z100 设置如何都无法检测充电结束和更新 Qmax。 从不设置 FC 位、不设置 REST 和 DODEOC 标志。

根据我在 SLUUCO5A 中读到的内容、选择镍氢电池 ChemID 只允许 dV/dt 或 dT/dt 终止方案、并禁用我们的充电器使用的收尾检测方法。

您‘d告知对于使用“铅酸 CC/CV 充电器充电的镍氢电池包、其正确的 bq34z100 配置、如果适用、我们应该使用 bq25798 充电曲线来成功完成学习周期吗?

‘s使用传统的“智能“ dV/dT 终止功能的镍氢电池充电器来学习并切换到我们用于现场应用的收获解决方案会更好吗?

此致、

毫升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队成员审核。 同时、请附上与该工程关联的.gg/.log/数据文件、以便为分配到此 e2e 的工程师提供帮助。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    据我所知、BQ34z100 无法使用 CC/CV 方法检测镍氢电池的 VCT。 您将需要使用镍氢电池检测方法之一。

    但是、如果在镍氢电池充满电时能够满足 CC/CV 方法要求、则可以使用该方法。  

    请参阅第 3.7 节 BQ34Z100-R2 技术参考手册(修订版 A)

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    有任何具体的信息如何实现这一点? 我已经尝试了大量不同的设置、但我仍然无法让 bq34 检测到充电终止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以尝试将“锥 度电流窗口“缩小到最小值、然后电压读数只需高于“充电电压“、在短时间内没有电流流动。  

    此致、

    Diego