This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD8220:UCD8220 设计支持

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD8220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590804/ucd8220-ucd8220-design-support

器件型号: UCD8220

尊敬的团队:  

此器件是否包含以下内容:  

  1. EVM  
  2. Spice 模型?

Thnaks!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、  

    1.没有可用的 EVM。 但是、您可以参考 https://www.ti.com/tool/TIDA-00122 参考设计。

    2.没有可用的 SPICE 模型。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 在–40°C/125°C 温度下、CTRL 引脚中的漏电流是多少?

    2.如何禁用 Iset 功能或使斜率补偿非常小而不明显?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、  

    1.这不是我们所描述的或有数据的东西。  

    2.您可以在 ISET 引脚上设置一个非常大的电阻,可能接近 500k。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是否有方法检查有关 1 的问题?

    此外、 UCC2850 不足以测试 UCD8220 的功能、例如 Ctrl、ISET、CLK、ILIM。

    是否希望尽快获得 PSpice 或 LTSpice 模型?

    谢谢!
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahar:  

    很遗憾、关于 CTRL 引脚上的“漏电流“、我们无法获得此信息。 我可以询问 这个问题背后的动机吗?  为什么存在“漏电流“问题?

    PSPICE 或 LTSpice 模型没有积极的开发。

    谢谢、

    John