This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z758:[BQ27Z758]通过 I2C 将数据写入数据闪存无效

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600488/bq27z758-bq27z758-writing-data-to-data-flash-via-i2c-is-not-taking-effect

器件型号: BQ27Z758

在生产线测试过程中、我们执行命令以从电量监测计中读取电池电流。 但是、读取的电流值有时为 0。 我们发现电量监测计处于睡眠模式、目前已禁用 ADC 测量功能。 我们已尝试执行以下写入命令:

1.DA CONFIG 寄存器:0x46B2 写入 0x0400
关闭睡眠模式命令:0x3e 写入 0xB2 0x46 0x00 0x04
2.0x45EA 写入 1
睡眠电流设置 1mA cmd:0x3e 写入 0xEA 0x45 0x01 0x00


我们已根据上述方法配置了睡眠模式和睡眠电流、但该配置未生效。 您能否帮助解决此问题? 感谢您的支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队成员、并将在   可能的情况下与应用工程师进行审核和跟进。

    *由于它是一个假日周的回应将需要更长的时间跟进比平时

    谢谢您、
    Alan