Other Parts Discussed in Thread: TPS62870
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS62870
您好的团队、
我是否可以由用户配置启动电压? 我的客户希望设置 0.67V 的启动电压。
此致、
山本俊介
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Yamamamamamamoto-San
我建议使用更高效的 TPS6287Bxx 器件、其中还包含 0.675V 启动电压。
TPS62870 系列可以通过以下应用手册调整电压设定点: https://www.ti.com/lit/an/slvafe6/slvafe6.pdf 例如、根据该系列提供的内容、您可以使用 TPS62873Z1WRXSR 将启动电压设置为 0.6Vout。
谢谢、
Chris