This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25858-Q1:BQ25858-Q1 驱动程序演示代码

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25858-Q1, BQ25856-Q1, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594480/bq25858-q1-bq25858-q1-driver-demo-code

器件型号: BQ25858-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ25856-Q1BQ25750

尊敬的 TI

BQ25858-Q1 是否有任何有关 BMS 代码或驱动器代码的代码或文档。

此致

Frank Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们没有 BQ25858-Q1 代码、但本文档适用于 BQ25856-Q1 上的超级电容器备用代码:

    e2e.ti.com/.../msp430fr267x_5F00_i2c_5F00_BQ_5F00_settings.c

    我们还针对 BQ25750 提供了此驱动程序:

    e2e.ti.com/.../BQ25750_5F00_FreeRTOs_5F00_Driver-_2800_1_2900_.zip

    这些器件具有与 BQ25858-Q1 类似的寄存器映射。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

    BQ25858 是否支持电容类似于 300F 的负载?
    对于容性负载、当电容器的初始电压为 0V 时、芯片是否考虑了潜在的启动问题? 例如、长时间初始低电压和高电流的情况可能会导致芯片将该情况误解为输出短路、从而导致芯片反复重新启动充电过程、从而导致“断续“现象。
    触发输入/输出旁路模式进入旁路模式的输入和输出之间的典型 Δ μ V 电压是多少? 旁路模式下的电流保护机制是什么? 旁路模式下的电流上限和下限是多少?

    此致

    Frank Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

    1. BQ25858 是否支持电容类似于 300F 的负载?
    2. 对于容性负载、当电容器的初始电压为 0V 时、芯片是否考虑了潜在的启动问题? 例如、长时间初始低电压和高电流的情况可能会导致芯片将该情况误解为输出短路、从而导致芯片反复重新启动充电过程、从而导致“断续“现象。
    3. 触发输入/输出旁路模式进入旁路模式的输入和输出之间的典型 Δ μ V 电压是多少? 旁路模式下的电流保护机制是什么? 旁路模式下的电流上限和下限是多少?

     

    此致

    Frank Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    1. BQ25858 应该能够支持这一点。
    2. BQ25858 不具有输出短路情况。 这样便可在低电压下充电。
    3.  进入旁路模式的典型 Δ μ F 电容应该非常小。 电压变化不会触发退出旁路模式、这是通过过流保护进行处理的。
      旁路模式下的电流上限由 IOUT_REG 设置。 我不知道有下限。 如果达到电流限值、器件应退出开关模式。

    此致、
    Michael