This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843321:关于 TPSM843321 的噪声性能

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580466/tpsm843321-regarding-the-noise-performance-of-tpsm843321

器件型号: TPSM843321

您好的团队、

我的客户正在考虑从分立式直流/直流转换器切换到可更好地降低噪声的电源模块、根据其要求和成本限制、TPSM843321 目前是理想的选择。 该应用是无线通信器件、因此噪声性能是一个关键因素。

由于 TPSM843321 具有展频调制功能、其优势在于能够在更宽的频率范围内分散噪声能量、从而降低任何特定频率下的峰值噪声。 我认为这是一个关键的好处。 但是、我想知道是否有任何专门与其噪声性能相关的可用数据。

此外、如果有任何推荐的器件在以下规格下尤其能抵抗噪声、请提出建议:

  • 输入电压 :13.8 伏
  • 输出电压 :7.8V
  • 输出电流 :3A
  • 当前正在使用的设备 :TPS62135RGXR、TPS62172DSG(3.3V 输出)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我们将检查并返回。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hassen-San,

    感谢您的答复。

    如果您能确认、我将不胜感激。

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    您能告诉我什么是噪声要求吗?

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitech、

    虽然我们尚未收到有关噪音的详细规格、但我们获悉、如果噪声性能方面比当前产品更出色、他们会考虑这一点。 因此、如果有任何可提供出色噪声性能并符合要求规格的模块产品、敬请告知。

    此外、如果您有任何数据比较 TPSM843321 与当前产品的噪声性能、我们将不胜感激。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    我将在下周末收集噪声数据、并在需要订购此 EVM 时与您共享。

    由于模块具有展频功能、因此噪声将大幅降低。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitech、

    感谢您的支持。

    我懂了。 我们感谢您不断收集噪声数据。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    噪声高达 10uV PE SQRT (Hz)、噪声高达 10kHz。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitech、

    感谢您进行测量。

    如果您能分享一个简单的结果图、我将不胜感激。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我希望下面的波形能够正常工作。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    非常感谢您在获得波形方面的合作。

    我们已与客户分享、并收到了反馈。

    由于客户的应用也使用 AM 频带无线电、因此当前测量的开关频率会产生干扰。

    因此、您能否还在 2.0MHz 处获得相同的波形 ?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否想要更改 2MHz 处的开关频率?

    或相同的 1MHz 设置、但 2MHz 下的波形相同 ?

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh-san、

    我希望在 2MHz 的开关频率下进行测量 。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    希望这有所帮助。

    - Hitesh