This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:LM74502-Q1 E-10 测试关断响应时间

Guru**** 2693755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1, LM74703-Q1, LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600064/lm74502-q1-lm74502-q1-e-10-test-shutdown-response-time

器件型号: LM74502-Q1
主题: LM74502 中讨论的其他器件

您好的团队、

对于进行 E-10 测试的 LM74502-Q1、如果输入 VIN 短接至 GND、LM74502-Q1 需要快速关断其内部 FET。 此关断需要多长时间?

 

谢谢

Xiaoxiang

 
 
 
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    我可以得到答复吗?

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一旦 VIN 切换到接地端、控制器将通过将栅极短接至 SRC 引脚来关断栅极。 关断时间取决于 FET CISS。 放电强度约为 2A。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的支持。

    我想知道栅极的响应时间、即 0.5µs 或 1µs? 这样、客户就可以根据其外部 MOSFET 进行评估。

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxing:

    控制器在 E-10 脉冲期间没有任何关断 FET 的逻辑、因为它没有反向电流阻断。

    只有当 VIN 降至低于 VS_PORR 时、它才会关断、之后 FET 将根据放电关断。

    如果您想防止反向电流、请检查 LM74700 或 LM74800

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    [报价 userid=“576536" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600064/lm74502-q1-lm74502-q1-e-10-test-shutdown-response-time/6166643

    一旦 VIN 切换到接地端、控制器将通过将栅极短接至 SRC 引脚来关断栅极。 关断时间取决于 FET CISS。 放电强度约为 2A。

    [quote userid=“576536" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600064/lm74502-q1-lm74502-q1-e-10-test-shutdown-response-time/6167152

    只有当 VIN 降至低于 VS_PORR 时、它才会关断、之后 FET 将根据放电关断。

    [/报价]

    我对这个响应感到困惑。 将 VIN 连接到 GND 可以触发 SRC 引脚关闭外部 MOSFET、这可以通过禁用 MOSFET 来保护电路。在这种情况下、在 VIN 降至 VS_PORR 以下后、SRC 电平变化需要多长时间?  

    但为什么这里说没有关断 FET 的逻辑呢? SRC 引脚无法关闭右侧的 MOSFET?

    由于 EN 电压、74700 和 74800 或 74703 无法满足要求。

    此外、TPS74700 明确指定了关断时间。

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 XiaXiang:

    LM74700、LM74800、LM74703-Q1 具有反向电流阻断功能、因此可指定时序、因为控制器仍将处于运行状态、但将处于反向电流阻断模式。 这意味着即使 VIN=VIN_PORR、FET 也会关断

    LM74502 没有反向电流阻断特性。 这意味着仅当 VIN<VS_PORR 时 MOSFET 才会关断。 一旦控制器关闭、便无法指定关断 FET 的时序。

    此致、

    Shiven Dhir