This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:芯片的应用问题

Guru**** 2812185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1599785/tps62160-the-application-issues-of-chips

器件型号: TPS62160

对芯片应用问题的关注

随附了 TPS62160DSGR 的原理图

我正在咨询 TI 直流/直流器件的高待机电流

电路和参数基本符合规格表

但是、到目前为止、经测量、直流/直流转换器器件存在两个问题:

当负载开路时、待机电流为 mA 电平、待机电流超过 1mA。

2.加载后:当输入电压为 5.5V 或以上时,整机的待机电流约为正常 0.3mA。 但是、当输入电压降至 5.5V 以下时、待机电流将再次增加至

“mA 级;

如何调试和调整这一点?

 

mmexport1766043872058.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助同步并检查布局是否正确。 这种材料在两个地方使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:

    我们可以在通话中对此进行讨论。

    请发送邀请到我的邮件 ID: a-ushasri@ti.com

    此致、

    Usha。