This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:升压转换器

Guru**** 2768005 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600198/lm5180-boost-converter

器件型号: LM5180

可以使用转换器生成 300V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christoph、

    是的、可以通过更改匝数比来获得 300V 电压、但由于 LMx518x 器件具有内部固定电流限制、因此这取决于峰值开关电流。 如果输出功率要求较高、您可以使用具有外部 FET 的 LMx5185 器件。

    请 根据您的设计要求考虑使用设计计算器、

    LM5180DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    LM5185-Q1 DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    LMx518x 器件专门用于 PSR 反激式 拓扑、尽管它可用于非隔离式升压拓扑、但无法产生 300V 的更高电压要求。

    谢谢、

    Hareesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Hareesh、我喜欢 LM5180、因为我只需要无电流的高电压。 因此、我希望该器件能降低开关频率。

    我尝试使用该计算器、但如果将输出电压设置为 300V、则会失败;如果尝试使用 PSpice 进行仿真原理图不起作用、则我使用了初级电感为 40µH /次级 4mH 的变压器。

    你能给我一个提示吗?

    此致、

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christoph、

    [报价 userid=“562813" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600198/lm5180-boost-converter/6167825 ]我只需要一个无电流的高电压。 因此、我希望该器件降低开关频率

    是的、该器件在较低负载下根据峰值开关电流以较低的开关频率运行。  

    我尝试使用计算器、但如果将输出电压设置为 300V、结果失败

    您的失败意味着什么? 如果您的意思是设计计算器单元变为红色、这只是为了警告您输入值 (300V) 高于我们 建议与 该器件配合使用的阈值。

    如果我尝试使用 PSpice 进行仿真、原理图不起作用、我使用了初级电感为 40µH /次级 4mH 的变压器。

    根据您的值、输入电压是 3V 吗?  

    LMx518x 器件最好用于功耗和电压较低的栅极驱动器的辅助电源应用、我们没有在此器件上进行较高电压下的测试。 理论上这应该是可行的、但我们没有在 3V 至 300V 电压下工作的应用手册或实验数据来指导您完成此操作。

    您能告诉我们您在哪种应用中使用 LM5180 器件吗?

    谢谢、

    Hareesh。