This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:不带 MCU

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600848/bq76942-without-mcu

器件型号: BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

大家好、E2E 专家:

我可以使用 BQstudio 软件对器件寄存器进行编程、而无需将其写入 OTP 存储器、每次器件上电时都必须执行此操作、然后当我正确设置所有内容时、可以将其写入 BQ76942 的 OTP 中?

2.另一个问题是,如果我有一块由 bq76942 组成的电路板,一个像 MPS430 或类似的 MCU 在我的电路板上,为了对器件进行编程,我需要使用 EV2400 ,我必须将 SCL 和 SDA 与 BQ76942 连接,绕过我的个人 MCU ,正确吗?  

3. BQ76942 电池监视器轻松配置中的.gg 文件可加载到 bq76942 中、但 OTP 存储器中加载不正确? 因此、如果我加载此配置、我可以使用文本编辑器更改值、并根据需要多次加载文件?  

此致、

公务员制度委员会