This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ75614-Q1:如何针对 BQ75614 交叉汇流条

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597087/bq75614-q1-how-to-crossover-busbar-for-bq75614

器件型号: BQ75614-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79616-Q1

尊敬的 TI 同事:

1、现在我们需要在 cell6 和 cell7 之间交叉一个母线。 当电池放电与 1000A 时, 大约是负 2V ,但 CB6 和 cb7 之间只能遭受负 0.3V。  如何操作?

2、如果我们按照下面的原理图操作、请拆下 R3787,R3788,R3789,R3790、短接 C3715、 是否正常?  

 谢谢!

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的文峰:  

    让我明天再回到您的身边。 我想与我的团队交谈、看看是否有其他人处理过这个问题。 我要提到的平均时间是、BQ79616-Q1 具有一组支持–80 至 80V 绝对最大值的汇流条引脚。  

    此致、

    米歇尔·W·  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michelle M ü、

    现在、改变 IC 对我们来说太困难了。    如果我们使用 BQ75614, 你有任何建议吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的文峰:  

    您可以 在器件引脚侧 CB6 和 CB7 之间使用外部肖特基二极管来减少流经 CB 引脚上内部 ESD 二极管的电流。 我认为添加二极管后、您应该能够留在电芯 7/CB7 的 RC 滤波器上。  

    此致、

    Michelle W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michelle、

    1、如果我们使用上述方法,您有任何建议吗?

    2、您的建议如下?   是否添加 SKY60V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的文峰:  

    对延迟响应表示歉意。 CB 引脚的 CB 电容器在哪里? 本质上、即使与汇流条一起、我们也要保持 CB 引脚的 RC 滤波器、只需在 CB 电容器之后尽可能靠近引脚添加二极管。 对于二极管、我再次检查您提供的器件型号是否足以满足我们的预期要求。 否则、二极管的实现方式是正确的。  

    此致、

    米歇尔·W·  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michelle:

    感谢您的支持。  您的意见对我们很重要。  如果我们无法找到解决问题的方法,我们必须改变解决方案。

    下面是我们更新的原理图与二极管 (Vishay, sky60v1A) 和 CB 帽, 请帮助检查,它是否正常?   谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的文峰:  

    是的、该原理图看起来很好。 我还可以为该应用推荐二极管: Rohm Semiconductor 的 RBE01VYM6AFH。 如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。  

    此致、

    米歇尔·W·  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 谢谢!   现在我没有任何其他问题.