This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:Reh。 驱动器连接

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600543/ucc21710-reh-the-driver-connection

部件号: UCC21710

您好专家、

使用 UCC21710 驱动 SiC 时需要注意的主要注意事项是什么、尤其是 HS 驱动器、LS 驱动器。

我复制了 UCC 参考指南(用于 Wolfspeed 1200V SiC 的 UCC217xx 和 ISO5x5x 半桥 EVM 用户指南:第 22 页)中的设计、我有两个疑问:

(i) 在 HS 驱动器中、栅极的输出连接到 CLMP、而它不在 LS 驱动器中: 为什么需要它?它是强制性的? 您能解释一下吗?

(ii) COM 未连接到 HS 驱动器中的两个引脚、如图所示

而 LS 驱动器有两点连接。 为什么是这样、如果两个连接 v/s 一个连接、重要性如何?

此致、

n S Ramanathan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Renan、

    LS 驱动器还通过 GATE_LS 节点连接到 CLMP 的输出。  CLMP 可防止在快速开关期间由米勒电容引起的误导通。 您可以将其悬空或连接至 VEE(如果未使用)。

    关于您的第二个问题、这似乎是 原理图中的错误。  VDD_HS 还应通过高值和低值去耦电容器(如 VDD_LS 中所示)连接到 COM。 高值电容器 的作用是作为一个电荷库、用于在本地满足电路的瞬时电荷要求、因此电荷不需要 通过电源布线的电感。 使用低值电容器的目的是将高频噪声短接至远离芯片的位置。  

    此致、

    Muiz