Other Parts Discussed in Thread: TPS61376, TPS61287, TPS61377
器件型号: TPS61376
主题中讨论的其他器件: TPS61287、 TPS61377
您好团队:
我们使用以下参数设计升压转换器电路:
输入电压:5V
VOUT:20V、0.5A(标称电流)、1.6A(峰值电流)
请分享 TPS61376 升压转换器的计算表以实现此电路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在我们的设计中、我们使用 4xLED 驱动器(3 个 LED /驱动器)驱动 12 个 400mA、其峰值 LED 电流为 5%占空比、100Hz 频率。 为了消除 LED 瞬态负载对主输入电源的影响、我们使用了 TPS61376 以及 500mA 输入电流限制。
根据我们的理解、升压转换器将限制 500mA 的输入电流并通过降低输出电压来补偿瞬态 LED 负载 (~1.6A)、如下图所示。

请查看下面的方框图、并确认以下问题:
1.施加 300mA 负载时,升压转换器 (20V,LED) 的输出端会观察到多少压降?
2.您能否建议用于实现此电路的输出电容器和电感器的值? 您能否分享 TPS61376 的计算表 ?

尊敬的 Virag:
1.施加 300mA 负载时,升压转换器 (20V,LED) 的输出端会观察到多少压降?
这取决于您的输出电容器。 您对下冲?μ s 的要求是什么
2.您能否建议用于实现此电路的输出电容器和电感器的值? 您能否分享 TPS61376 的计算表 ?
没有 TPS61376 的计算方法。 您可以使用 TPS61377、它们具有相同的环路参数。
此致、
Travis
尊敬的 Virag:
这是由 5Vin、20Vout、1.3A Iout、400uf Cout 得出的结果。 在 500us 后、VOUT 下降 1.47V。 但这只是理想输出电容器的结果。 通常、这种类型的性能会受到电解电容器的 ESR 的很大影响。 因此、如果您需要更准确的结果、请提供 Cout MLCC 的器件型号和 电解电容器的 ESR。

此致、
Travis