This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104V:电平转换器和 I2C 通信

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, LSF0204, TXS0104V, PCA9306, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591737/txs0104v-level-translator-and-i2c-communication

器件型号: TXS0104V
Thread 中讨论的其他器件: PCA9306PCA9515、TCA9517、 TXS0104E、LSF0204

我们正在尝试在 NRF52840 和 MAX32664D 之间进行通信。  我们希望将 TXs010V 用作电平转换器。  这是用于开漏和推挽应用的 TXS0104V 4 位双向电压电平转换器、因此我们需要确认这可以执行 I2C 通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、TXS0104V 可用于支持 I2C 通信。 请随时根据需要提供用于进一步检查的原理图。

    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/wearable_2D00_SNR_2D00_V2-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 检查原理图并建议 Txs010V 是否适合 I2C ,因为部件说明中没有提到 i2c。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请说明 PCA9306 是否是双路双向 I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器。  如果适合对 Max32664 和 NRF52840 执行 i2c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于假期、该团队目前已离职、回复将延迟。 感谢您的理解。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    上述器件 TXS0104V 和 PCA9306 都支持 I2C 通信。 这两款器件均基于开漏、因此与 I2C 信号兼容。 如果需要 4 通道解决方案、TXS0104V 将是更合适的选择(请注意,可以进一步移除 I/O 上的外部上拉电阻,因为该器件具有内部上拉电阻)、如果需要 2 通道解决方案、PCA9306 也可以在此处工作(此处建议使用外部上拉电阻,并应相应调整其大小,以适应根据总线运行的 I2C 速度提供的适当上升时间)。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306 在 i2c 中成功。  但 TXS0104V 不执行 I2C。  PCA9306 是双通道、TXS0104V 是 4 通道、因此您可以推荐任何其他 4 通道 IC 用于 I2C。  我们使用 MAX32664、它需要最小 1.8V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JAGANNATHAN:

    请提供输入/输出信号的异常波形和原理图以帮助进行调试。 TXS0104V 是一款基于开漏的转换器、将能够满足您的 I2C 电平转换需求。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在寻找支持电平转换器的 4 通道 I2C。  请 建议 TXS0104ERUTR 是否 可用于 NRF52840 和 MAX32664 之间的 I2C 通信。   同时 PLS 建议 IF  TCA9517/PCA9515 适用于 I2C 通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JAGANNATHAN、

    TXS0104E 和 V 型号使用类似的架构来执行电平转换。 为了更高效地调试 I2C 用例、请帮助提供观察到的波形和行为。  

    TCA9517 和 PCA915 适用于 I2C 通信。 请进行检查、以确保您的 I2C 速度在上述器件支持的数据速率范围内、谢谢。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mr. Jack,  

    您可以建议我使用 4CHANNEL I2C 电平转换器、它可以与 mAX32664 和 nrf52840 进行通信。  TCA9517、PCA9515、PCA9306 都是双通道 IC。  请 提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JAGANNATHAN 

    LSF0204 和之前的 TXS0104E 可用于 4 通道 I2C 通信。 为了调试 I2C 信号和之前的问题、您可能需要提供额外的调试信息。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克先生  

    我们已经使用 PCA9306 作为 2 通道的电平转换器解决了 NRF52840 和 Max32664 之间的 I2C 通信问题。   但是、我们面临着重置和 MFIO 的问题。 每次循环后、该模式将进入复位模式。  你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于这是一个新查询、请帮助创建新线程并提供显示输入/输出特性和原理图的波形以供进一步调试 — 我可以帮助在创建新线程后支持该线程。  

    谢谢、

    插孔