This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1EVM-2100:将输出电压更改为 12V

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM65680, LM25149-Q1EVM-2100, LM25149, LM5149, LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589889/lm25149-q1evm-2100-changing-output-voltage-to-12v

器件型号: LM25149-Q1EVM-2100
Thread 中讨论的其他器件: LM25149LM5149、LM65680、 LM76005

尊敬的专家:我们正在尝试从 LM25149-Q1EVM-2100 获得 12V 输出、我们进行了修改、但获得 1.2V 输出

我们将 0r 电阻连接到 R14、移除 R10 并在 FB 和 VDDA 之间连接 49K 电阻。  

我们在 2-3 EVM 中进行了此修改、但无法获得 12V 电压、请给予我们帮助。 谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betul:

    您还需要移除 R20 和 R22。 FB 只能通过 49k 电阻器连接到 VDDA。  

    还请利用器件产品页面上的设计计算器返修补偿和电感器、以实现更出色的输出。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这个计算器中、我无法获得 12V 输出的 MPN、同样在数据表中、是否有地方可以查看它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betul:

    您能否说明您的意思是“无法获得 12 伏 MPN “?  

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joshua、当我在  设计计算器上将输出更改为 12V 时、我们应该使用哪种 MOSFET、我们是否还应该与 LM25149-Q1EVM-2100 相同? 谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们移除所有您说的内容、仍然没有输出、而 LM25149 正在变热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betul:  

    您可以进行 ABA 交换吗? 新器件吗? 您使用的设备可能已损坏。  

    是否对电路板进行了任何其他更改? 这些引脚上的这些电阻器是什么?

    EVM MOSFET 应该适合 12VOUT。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贝特尔、

    只需在此处添加更多信息:VCCX 连接到 VOUT 以实现 5V 输出。 更改为 12V 输出意味着 VCCX 应断开并连接到 GND(否则 VCCX 上存在过压)。 由于此 EVM 设置为 2.1MHz 为 5Vout、因此您将需要更高的降压电感来实现 12Vout。 还检查输出电容和环路补偿。 查看 LM5149 12Vout EVM 以获取参考。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、我们已经移除 R10、并通过 R14 将 VCCX 连接到 GND、我们甚至没有任何连接、但仍然无法获得电压、我们在 3 个不同的 EVM 中试用它。

    我们将 0r 电阻连接到 R14、移除 R10
    移除 R20 和 R22、在 FB 和 VDDA 之间连接 49K 电阻器。  

    这并不复杂,所以 请帮助如果我有什么应该做的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betul:

    请发送完整的此设计快速入门计算器。 您是否调整了 12Vout 的电感器、输出电容和补偿?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们不更改  LM25149-Q1EVM-2100 上的任何其他元件、这里的一些人说只要该值应该足够大、因此我们不会更改或调整任何  电感器、输出电容。   12Vout 的补偿是什么意思?

    也就是说、“发送完整的此设计快速入门计算器“、我们已经使用了 LM25149-Q1EVM-2100。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是快速入门计算器的链接: https://www.ti.com/tool/LM5149-LM25149DESIGN-CALC 

    您应至少更新电感器和输出电容、然后根据需要修改补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532440/lm25149-lm25149-q1-evm-verify?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lm25149%252012v#

    在这篇文章中、它说可以工作、这就是我们尝试的原因。 他们说没有别的改变。

    我们是否应该使用 LM5149 EVM 原理图设计 12V 输出稳压器、并仅将 IC 更改为 LM25149?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betul:

    在链接的帖子中、没有迹象表明共享了原理图或建议了设计。 您是否有其他您所指的主题?

    在任一种情况下、仍需要使用设计计算器返工您的电感器、输出电容器和进行补偿、因为当从 EVM 的默认 5V BOM 更改为您尝试实现的 12V 时、所有这些都需要修改。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    okey、感谢您的支持、如果我分享原理图、您能检查一下吗? 感谢您的支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betul:

    是的、我们可以查看原理图。 考虑在 Vout = 12V 时设置为 400kHz、因为这样可以提高效率。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、感谢您的支持、可能我 打扰您、您能 查看我们的原理图和 BOM、感谢您的 help.e2e.ti.com/.../LM25149.pdfBOM.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betul、

    感谢 BOM 列表、但它是否与特定的原理图匹配? 最好完成快速入门计算器、以便我们可以根据需要查看设计。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、我已经附上了 PDF。 让我再分享一次。





    e2e.ti.com/.../1172.LM25149.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请另外发送完整的快速入门计算器文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,提摩太,它现在也附加了。 感谢您的 support.e2e.ti.com/.../LM5149_5F00_LM25149_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A4.xlsm.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Betul。

    我明天就来看一下。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tomothy ,只是提醒你,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betul:

    当施加 14VDC 的电压时、不要忘记降低每个 47uF/25V 输出电容器的额定值。 请注意、在 Vout 快速入门中输入了 5V 电压。 此外、原理图显示了 3.3uH、但快速入门中输入了 2.2uH。 要进入 30-40%的纹波电流范围、纹波电流应更高。

    还要检查 RT 电阻器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Timothy、很抱歉混淆、我们发送了错误的计算器、抱歉、您能检查一下吗?

    此致...
    e2e.ti.com/.../LM5149_5F00_LM25149_5F00_quickstart_5F00_calculator.xlsm.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好、这足以将这些原理图应用到我们的设计中吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betul:

    1. 快速入门列出的满载为 5A、但电流限值设置为~28A。 检测电阻是否正确设置在 2mΩ 处? 我会选择这里的 5 –6mΩ。
    2. 也许可以考虑针对 5A 负载使用转换器(具有集成 FET)、例如 LM76005 60V/5A、LM65680 65V/8A 等
    3. 电感器设置得过低、为 3.3uH。 在 6.8-10uH 电流下、目标纹波电流为 30%至 40%。 这也是斜率补偿所必需的。
    4. 确认 Cout 实际为 200uF ...因为对于 14V 直流输出、陶瓷电容器会降额。 这会影响补偿。
    5. 确保 VCCX 接地(未连接到 VOUT)、因为其最大电压为 5.5V。

    此致、

    Tim