This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62177:关于 TPS62177 的睡眠模式引脚

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62177, TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600466/tps62177-about-the-sleep-mode-pin-of-the-tps62177

器件型号: TPS62177
Thread 中讨论的其他器件: TMDS64EVM

尊敬的 TI 专家工程师:

TPS62177 的睡眠模式引脚

请参阅数据表

仅使用正常模式

问题

是否可以使 SLEEP 引脚保持开路状态?

还是应该将其连接到 3.3V 输出?

此致

d154074b-d130-42d0-b7b4-2289109bc0b2.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家工程师:

    请尽快答复

    由于 TMDS64EVM 的电路说明不清楚、我有以下问题。

    TPS62177 的睡眠模式引脚

    请参阅数据表

    仅使用正常模式

    问题

    是否可以使 SLEEP 引脚保持开路状态?

    还是应该将其连接到 3.3V 输出?

    此致

    d154074b-d130-42d0-b7b4-2289109bc0b2.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Kiyoshi、

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    令人遗憾的是、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Kiyoshi、

    我们正在对此进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kiyoshi、

    睡眠模式输入(高电平=正常运行、低电平=睡眠模式运行)。 都可以在运行期间动态运行。 如果未使用睡眠模式、则连接到 VOUT。

    如果 SLEEP 引脚开路、它将其视为低电平并启用睡眠运行。 如果您将睡眠引脚连接到 Vout、它将禁用睡眠模式并在正常模式下运行。

    此致、

    Usha。