This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640EVM:EVM 的 CHENK 测试结果

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597186/tps2640evm-chenk-test-result-of-evm

器件型号: TPS2640EVM

您好的团队、

请帮助确认测试报告结果是否正常。 客户回复、一些结果不符合规范。  

 TPS2640EVM 测试 report.pdf 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    “你听我说。“ 没有重大问题。

    EC 表规格是在 EC 表顶部所述的测试条件下获得的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我们希望从制造商处索取 TPS26400RHFR 的其他批处理统计测试数据、以便为客户提供未来参考和解释。

    关于 I-Fastrip、PowerGOODR/PowerGOODF 的响应时间...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    测试条件和结果已经是数据表的一部分。

    您能告诉我为什么需要统计数据吗?

    最大值、最小值和典型值已经是数据表的一部分。  

    测试结果  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    由于某些参数仅为典型值。 不包括最大值和最小值、如 tFASTTRIP (dly)、PowerGOODR/PowerGOODF ...

    客户只想知道测试结果可以符合规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

    这些是基准测试值。 因此不包括 max、min。

    谢谢

    Amrit