This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069 短路保护波形

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600581/lm5069-lm5069-short-protection-waveform

器件型号: LM5069

您好的团队、

您能帮助检查短路波形并了解为什么它在 Ids 下会出现振荡吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    粉色:VOUT;

    浅蓝色:VIN;

    深蓝色:VDS

    黄色:ID

    另一个蓝色:电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dane、

    感谢您的联系。

    您能否发送原理图?

    此致、

    Mani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    它很难分享 SCH 芯片的机密请求。

    您能否首先查看这是否是正常行为、因为 VOUT 已经下降、但 Ids 仍在上升并被钳位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dane、

    是的、 如果电源路径中存在寄生电感、则可能会出现该问题。

    在发生短路事件后、电流不能因该电感而突然变化。 相反、电流会随着时间的推移逐渐增加、直到达到断路器的电流限值。 此时、栅极将被下拉、MOSFET 将关闭。

    用于实现强大、可靠电源路径保护的电源开关瞬态保护设计

    您能分享一下栅极电压以进一步了解吗?

    此致、

    Mani。