This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:为 BQ25723 导通强栅极驱动时的任何副作用

Guru**** 2693535 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600427/bq25723-any-side-effect-for-turning-on-strong-gate-drive-for-bq25723

器件型号: BQ25723

尊敬的 TI 专家:

根据建议、我设置 DIS_STRGRV=0b 以打开 BQ25723 的强栅极驱动、并在我的应用中将效率提高 0.5%~0.7%。

我想确认是否存在副作用、例如 EMC 性能更差等

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zong:

    在较高的栅极驱动下、EM 性能会更差。  这可以通过 SWx 节点上的 RC 缓冲器来缓解、但这些缓冲器会恢复一些效率提升。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的帮助确认。

    此致