Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, BQ25690
器件型号: BQ24172
主题中讨论的其他器件: BQ25690、 BQ25692
TI 团队大家好、
我计划将 BQ2000SN-B5TR(即将停产)替换为新解决方案、为 8 节串联镍氢电池包充电。
请确认:
bq24172 是否适用于以可靠的方式为 8S 镍氢电池组充电?
如果不是、您建议使用什么 TI 充电器 IC 来处理:
8s 镍氢电池配置
特定于镍氢电池的终端
此致、
Tom
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, BQ25690
器件型号: BQ24172
主题中讨论的其他器件: BQ25690、 BQ25692
TI 团队大家好、
我计划将 BQ2000SN-B5TR(即将停产)替换为新解决方案、为 8 节串联镍氢电池包充电。
请确认:
bq24172 是否适用于以可靠的方式为 8S 镍氢电池组充电?
如果不是、您建议使用什么 TI 充电器 IC 来处理:
8s 镍氢电池配置
特定于镍氢电池的终端
此致、
Tom
您好、Tom、
我可能会错的。 只要充电电压低于 13.5V、BQ24172 就可用于镍氢电池。 对于 ICHG < 0.5C 的镍氢电池、可以使用计时器来终止。 BQ24172 安全计时器可通过 TTC 引脚上的电容器进行调节。 为了实现最长的电池寿命、建议在 ICHG>0.5C 时终止镍氢电池、并使用 dTemp/dt 或 DVoltage/dt。 BQ24172 和 BQ2569x 都是锂离子充电器、因此以恒定电压进行端接、并逐渐减小充电电流、而不是 dTemp/dt 或 dVoltage/dt。 对于高充电电流、我建议使用 ADC 来监控电池温度和/或电压、以便在短时间内出现快速变化(指示终止时间)。
此致、
Jeff