This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5002-SP:拓扑选择

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5001-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597964/tps7h5002-sp-topology-selection

器件型号: TPS7H5002-SP
主题中讨论的其他器件: TPS7H5001-SP

我想构建直流 — 直流转换器具有原始总线 28V 的输入电压,并希望在输入和输出之间隔离,并具有 20-32V 的输出电压,最大功率 60W 和其他电源相同的 28V 输入电压至 6V 并具有最大电流 100mA 用于航天应用. 请在选择和可能时提供并阐明相关概念。我需要两种电压下的隔离。请详细提供此设计的仿真和硬件设计。

 

谢谢、此致

Nishant Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nishant、

    鉴于您的要求、我建议使用反激式。

    我们的网页上提供了器件的建模工具。
    目前、其中许多器件采用同一系列“TPS7H5001-SP “中的器件名称

    https://www.ti.com/product/TPS7H5001-SP#design-tools-simulation

    同一页上还有一份应用手册、详细介绍了使用器件的基本反激式转换器。
    您可能必须确定要如何进行隔离。

    请阅读所有可用材料、以便您设计转换器。
    设计和系统级决策是设计人员的责任。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对输入电压为 28V、输出电压为 24 伏、输出电压为 7.5A、输出功率为 180W 的要求有了改变。并且必须设计一个单独的电源、用于 100mA 的输入电压为 28V、输出电压为 6V。 请告诉我合适的拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishant、

    为了提高效率、我建议使用带有降压转换器的正激式转换器来实现 6V 电压、或者使用具有同步整流功能的反激式转换器。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道输入电压范围(最小值和最大值)(如从线路调节技术如何找到)、因为输出中的最大纹波是允许的 10%输出。 要求输出电压为标称值 24V。 从中、我将选择当前必须从正激式转换器中选择的拓扑(如果它们正常工作或不工作)。 目前、假设在所有低于 3 种拓扑中效率为 85%、如果可能更多、可判断出需要的电隔离和电隔离、相比之下、哪种拓扑更适合该转换。 此处应使用最适合或现成变压器的变压器铁芯。  

    1. 单开关正向拓扑  

    2. 2 开关正向拓扑  

    3. 有源钳位正向拓扑  

    如果您有任何 Excel 工作表供比较或任何方法、您可以分享或提供材料、以便我思考一下、并请告知流程。  

    需要包含哪种保护电路、因为输入端的瞬态电压是必需的。

    从启动到 25ms 所允许的浪涌电流-(5A)

    25 毫秒至 40 毫秒-(3.5A)

    启动电流典型值为 50ms  

    对于其他转换、还请指明拓扑最适合、因为需要电隔离、其中输入电压为 28Volts (Nominal)

    (VIN (min) 和 Vin (max)) 范围:如何计算 100mA 处的输出并将其调节至 6V、并且需要严格的输出调节电压。 哪种拓扑最适合该拓扑以及设计过程和控制器 IC 还建议并告诉大家更加清晰地思考方法。 告诉计算哪种拓扑最适合此情况、并告诉此情况的计算步骤。

    我只负责模拟控制、不需要任何数字控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishant、

    通常、设计人员在定义转换器时会指定输入电压范围。

    您可以自行决定要使用哪种转换器。
    我建议在设计时使用功率级设计器作为一种资源。
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    TPS7H500X 器件系列具有电流限制和 FAULT 引脚、可用于实现所需的保护电路。
    https://www.ti.com/product/TPS7H5001-SP

    如果您计划创建一个在辐射下工作的设计、可能很难获得现成的变压器、许多航天级变压器都是 定制的。

    请使用这些资源来设计您的电路。

    谢谢、
    Daniel