This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27284-Q1:HO 输出线路上的周期性尖峰

Guru**** 2693535 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27284-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598455/ucc27284-q1-periodic-spikes-on-ho-output-line

器件型号: UCC27284-Q1

您好、

我使用 UCC27284-Q1 来驱动 2 N 沟道 MOSFET。 到下部 FET 的驱动器输出(LO 引脚)是到下部 MOSFET 栅极的漂亮干净方波、符合预期。 我对到上部 FET(HO 引脚)的驱动器输出产生了奇怪的行为。 波形会线性衰减、直到达到某个休息点、然后急剧下降到零、然后恢复到其原始值并再次线性衰减。 这在整个脉冲期间发生大约 4 次。  

我在以下应用手册中找到了、第 5 页的图与我在应用中看到的行为相同(青色迹线是它们对 HO 引脚的测量值)。

针对半桥配置的自举电路选择(修订版 A)  

这种行为似乎是由开关节点为高电平时流动的自举二极管电流引起的、但我无法从应用手册中找到解决方案。 是否有人建议如何缓解这种行为?  

谢谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    感谢您联系 TI。 您能否分享故障发生时的原理图、工作条件((VBus、FSW、VDD 等)以及以下波形

    电源:VDD、HO-HS、HB-HS、HS

    输入和输出:HI、LI、HO-HS、LO

    这将帮助我们更好地了解您看到的故障

    此致、

    Vikhyat

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    跟进因为我们没有收到您的反馈、您是否仍需要我们的帮助?

    此致、

    Vikhyat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikhyat:

    对迟来的答复表示歉意 — 是的,我仍然需要帮助。 我已经拍摄了所需的示波器快照,并可以向您发送原理图 — 是否有一个下拉框或 SharePoint 网站可供我使用?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    您可以在此主题上发布示波器屏幕截图和原理图、也可以发送电子邮件至 v-desai1@ti.com 

    此致、

    Vikhyat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vikhyat,谢谢你的信息 — 我已经发送给你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul、我将在此处关闭此主题、我们可以在邮件上进一步讨论。

    此致、

    Vikhyat