This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV761:TLV761 的 SOT-223 选项卡连接到 VOUT 的原因

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601247/tlv761-reason-why-the-sot-223-tab-of-tlv761-is-connected-to-vout

器件型号: TLV761

您好、

我想问一个有关 TLV761 封装设计的问题。

根据 TLV761 数据表、对于 SOT-223 (DCY) 封装、
VOUT 定义为“引脚 2、TAB“、表示热选项卡在内部连接到输出节点。

由于市场上许多采用类似 SOT-223/TO-252 样式封装的 LDO 将接线片连接到 GND、因此我想了解 TI 将接线片连接到 TLV761 中 VOUT 的设计原理。

问题:
对于 TLV761、是否是将 SOT-223 选项卡连接到与 MOSFET 导通器件结构以及电流和热路径优化相关的 VOUT 的主要原因?

此信息将用于准备面向客户的技术说明、因此请提供一般性说明。

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    在市场上找到 x1117 LDO 时、我们会进行引脚对引脚兼容。  

    此致、  

    Eduardo Linares