This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3842:其他复位阈值选项何时释放?

Guru**** 2693465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601501/tps3842-when-is-other-reset-threshold-option-released

器件型号: TPS3842

您好的团队、

我们的客户希望了解该器件的 4.6V 阈值产品 (TPS3842A461)。

您能分享一下发布计划吗?

 

此致、

 

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama、

    请考虑 TPS3842A011DRLR 、它已发布且具有可调阈值。 可以如数据表中所示对其进行配置、以获得 4.6V 阈值:

    其中、使用  TPS3842 数据表第 7.3.1 节所述的类似过程和公式 1 来选择 R1 和 R2。  

    谢谢、

    杰克逊