This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF8EVM:输出 OP_STBL 未激活

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: REF8EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601269/ref8evm-output-op_stbl-did-not-get-active

器件型号: REF8EVM

REF8EVM 上的 LED 指示灯 D1 绝不会指示内部加热器稳定。

此外、R1 上具有 10k Ω 电阻值也超出了数据表中的规格。

OP_STBL 的最大电流为 5mA!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REF8EVM 上的值为 1k Ω、应为 10k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    我们将根据 R1 值查看 EVM 的原理图。

    加热器稳定后、LED 应熄灭。  如果情况并非如此、请告诉我。

    谢谢、

    杰克逊