This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:灌电压和电流配置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601564/tps25730-sink-voltage-and-current-configuration

器件型号: TPS25730

尊敬的 TI 团队:
 
我在我的设计中将 TPS25730DREFR 用作灌电流 PD 控制器、我们是否可以通过将 ADCIN1 和 ADCIN2 A 都连接到 GND 来将最小和最大电压配置为 5V。  

image.png

image.png

此查询是因为 ADCIN 解码值未指定 0、并且不确定 5V 的最大电压配置。 (因为我没有将灌电流电压升高到 5V 以上,因为我将其用于其他电路)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您联系我们!

    TPS25730 目前不支持 5V 的最大电压配置。 我们正在探索该器件具有最大 5V 设置的型号。 有关更多信息、请联系您当地的销售代表。  

    此致、  

    Aya Khedr