Other Parts Discussed in Thread: TPS2120, BQ25798, TPS2121
器件型号: BQ25798
主题中讨论的其他器件: TPS2120、 TPS2121
何种应用
输入源为电缆电源 (9V)、太阳能电源 (10V/5W) 连接到 TPS2120 负载开关。
然后、TPS21210 输出连接到 BQ25798 VBUS1、VBUS2、VAC1 和 VAC2。
我们发现问题是这样的
电池设置为关断模式。 (BAT1/BAT2 上的平均值为 0V)
插入太阳能电源、电池/系统无法唤醒
插入电缆电源、电池/系统可以唤醒。
请分享 BQ25798 唤醒流程图及其唤醒电流。
我们需要这些信息来检查太阳能充电器问题。