Other Parts Discussed in Thread: TPS22810
器件型号: TPS22810
您好:
我对 TPS22810 数据表的第 9.3.4 节中的这一行有点困惑:
“CT 引脚上的电压可高达 2.5V。“
我的理解是、可以在 CT 引脚处放置一个外部电容器(电容器)、以限制 VOUT 的上升时间。 根据 9.2 节中的方框图、这个外部电容似乎实际上会限制 VIN 连接到 VOUT 的内部导通 FET 栅极的压摆率。 这会增加 FET 的开通时间、进而增加 VOUT 的上升时间。
为了在 FET=VIN 时使导通 VOUT、似乎使用了电荷泵来实现足够高的栅源电压。 但是、如果 VOUT 跟随 VIN(根据“建议运行条件“、VIN 的范围可以是 2.7V 至 18V)、为什么数据表意味着 CT 引脚上的电压不会超过 2.5V?
以便我可以选择一个具有足够高额定电压的外部电容器。
谢谢!
- Ayan
P.S.第 9.3.1 节开头似乎有一个拼写错误(“ tthe. EN/UVLO 引脚控制...“)。 是否可能还有“2.5V"呢“呢?