This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100 适用于 LiSoCL2 电池包的 EOS 模式

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583517/bq35100-bq35100-eos-mode-for-lisocl2-pack

器件型号: BQ35100

您好、

在寻找一种测量 LiSoCL2 电池包 (3 个并联 Saft LSH20) 荷电状态的方法时、我发现了 BQ35100、它似乎适合该用途。 在继续进行相应的硬件之前、我有几个问题:

1.在数据表中、建议使用此电池类型的 EOS 模式。 在此模式下、我仍然可以计算电池组剩余的百分比吗? 我的用例是每 8 小时报告一次电池状态
2.三个并联的电池给我 39 Ah 的容量,这对于 BQ35100 是合适的吗?
3.我需要考虑的其他事情吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下在团队内进行审核。 同时、请附加与工程相关的任何.log/.gg/file。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    谢谢! 你有这方面的消息吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) TRM 描述了不同的电量监测模式。 对于 LiSOCl2、您应使用 soc 模式、此模式不会输出 EOS%。

    2) 这是正常的

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    1) 所以我没有办法知道电池剩余在 LiSOCl2 包? 当电池电量低时、我会收到警告?

     例如、此产品如何与 MAX17201 竞争?  MAX17201 似乎能够给出电池的百分比,但我想从你那里知道,如果你有两个产品之间的比较.

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 这是正确的

    我不熟悉这些产品。 但我知道对于 LiSOCl2、电压曲线非常平坦、EOS 模式将有助于对此进行补偿。 如果需要、您可以使用累加器模式、但这只会跟踪离开和进入电池的库仑。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在此设置中使用累加器模式的缺点是什么?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    累加器模式将用于测量 LiSOCl2 电芯的电量、由于该模式的性质、只是会消耗大量功率。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    再次感谢! 您能解释一下吗? 我查看了数据表、功耗差异似乎不大。 或者您所说的是、在 累加器模式下、需要更多读数、因此消耗量更高?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 EOS 模式下、电量监测计不需要保持开启状态。 在累加器模式下、需要始终启用 GE 引脚。

    在累加器模式下、测量仪表将在对 GE 引脚进行加速时执行库仑计数。 在 EOS 模式下、电量监测计将更新测量值。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2) 这是可以的

    您确定这是正确的吗?
    我一直看到硬性限制 32 安培 、即使数据表指出 AccumatedCapacity 寄存器的范围是从 0 到 4.29e 9µA 我发现 几个旧的论坛讨论 报告了同一个问题、但他们在参考 TRM 时被驳回。

    然而,我最近遇到了一个 较旧的帖子,明确确认这 32 Ah 的限制。 

    您能否确认这是否为实际的设备限制?
    如果是、可能需要更新数据表/TRM、因为此问题仍然影响新设计、而且是 8 年前发现的。

    此致、
    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jonas Gerlach 指出这一点,你能澄清 Diego 请? 我需要知道 IC 是否支持开箱即用的该容量。  
    此外、我认为我的初始质询有点误导。 我相信在 EOS 模式下,我们仍然可以访问 SOH 值正确吗? 那么、该值可能可以用来了解 LiSoCl2 电池组剩余的百分比吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     有任何关于这个的消息吗? 我需要知道上述问题的答案、以决定是否在 PCB 中使用该元件。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、  

    通过电流调节、我们可以达到 32ah 的限制。  (+)【常见问题解答】BQ34Z100-G1:电流/容量调节 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    但是、您正确的 32ah 是寄存器大小限制。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    EOS 模式不会输出和 SOC/SOH 值。 当电池接近使用寿命时、EOS 模式会发出标志。 您可以使用累加器模式来估计剩余容量。

    此致、

    Digo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Diego 

    数据表中对 EOS 模式的说明如下:

    7.3.2.3 END-OF-SERVICE (EOS) 模式

    此模式适用于测量锂亚硫酰氯 (Li-SOCl2) 电池。 服务结束 (EOS) 监测算法使用电压、电流和温度数据来确定电池电阻 (R) 和电阻变化率。 然后使用电阻数据确定放电深度 (DOD)= DOD (R)。 如上所述、 SOH 被确定、进而用于确定 EOS 情况

    8.2.2.2.1.2 END-OF-SERVICE(电阻相关性)模式

    END-OF-SERVICE 模式仅适用于锂亚硫酰氯 (Li-SOCl2) 电池。 要将 BQ35100 器件配置为使用 END-OF-SERVICE 模式、必须正确配置以下数据闪存配置变量。 有关更多详细信息(包括有关 Operation Config A [GMSEL]和 R Data Seconds 的信息)、请参阅 BQ35100 技术参考手册 (SLUUBH1)。 要使用 END-OF-SERVICE 模式、请执行以下步骤:

    步骤 1:将 GE 设置为高电平以为 BQ35100 器件上电、并等待 ALERT 因 INITCOMP = 1 而变为低电平。

    2.步骤 2:清除 ALERT(读取 BatteryStatus ())。

    3.第 3 步:在高负载脉冲开始前 1 秒发送 gAUGE_START ()。

    4.第 4 步:在高负载脉冲停止后直接发送 gauge stop ()。 在步骤 4 和步骤 5 之间的时间内、不应该有其他脉冲加载。 可接受低电流直流负载。

    步骤 5:等待 ALERT 由于 G_DONE = 1 而变为低电平。

    6.步骤 6:读取 BatteryStatus () 以获取[EOS]决策和其他数据、例如 State-of-Health ()。 7、步骤 7:将 GE 设置为低电平以关闭 BQ35100 器件的电源。

    另请参阅 BQ35100 技术参考手册 (SLUUBH1)。

    在 EOS 模式下、 State-of-Health() 输出 经过平滑处理、可提供更稳定的输出值、该输出值将在端接电压下收敛而不会跳变。 当 Voltage ()< EOS SOH Smooth Start Voltage 时、会发生平滑处理。 EOS SOH Smooth Start Voltage 的值必须高于 Cell Terminate Voltage

    因此、Im 有点困惑、是否可以在 EOS 模式下获得 SOH 百分比、从模式的说明来看似乎是这样。 您能否在内部确认?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    EOS 模式将输出 SOH %、但这不是此算法的主要功能。  

    如何将 BQ35100 配置为 EOS 模式

    请阅读本文档第 8 节。  

    此致、

    Digo