请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LP8866-Q1
亲爱的
我的客户将 LP8866 用于 8.5V OLED 驱动器、但输出电压仅为 4.8V、您可以帮助检查器件吗? 谢谢。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: LP8866-Q1
亲爱的
我的客户将 LP8866 用于 8.5V OLED 驱动器、但输出电压仅为 4.8V、您可以帮助检查器件吗? 谢谢。