This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900-Q1:常开压降

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74900-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597960/lm74900-q1-always-on-voltage-drop

器件型号: LM74900-Q1
主题: LM74900 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

这是我们的电路原理图。 我们在测试期间发现、连接到负载时、VBAT_12VSB 的电压下降至大约 5V、压降为接近 7V。 后端连接到四个 CAN 控制器、加载时总负载小于 10mA。 目前、这种现象仅在初始上电期间发生、在断电后压降会消失、然后再次上电。

目前不清楚原因是什么、是由于电路设计原因造成的吗? 谢谢你

LM74900.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    请展示了探测到以下节点的波形。

    VIN、DGATE、HGATE、OUT

    VS、DGATE、HGATE、OUT

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    以下是上电时从 DGATE 到 GND 和 VBAT_12VSB 到接地的电压波形;现象仅在上电阶段发生、且 FLT 引脚保持高电平而不会发生任何故障;如果未添加负载、则电压是正常的、但当添加负载并导通电源时、电压将在一段时间内下降。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    请标记信号。

    此外、请为所请求的信号提供 4 通道示波器(如果可用)。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    波形如下、请参阅、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colins:

    看起来 VIN 无法支持启动。 VS 跟随 VIN、因此您可以看到压降。

    电源是否有任何电流限制?

    您可以尝试使用其他类型的电源吗?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiven

    这似乎不是电源问题。 我们使用直流稳定电源、即使在使用其他电源进行测试后、仍会出现波形骤降。 下面是测量的波形。 如果 LM74900-Q1 EN 接地且 LM74900 关断、电压将稳定。 我们 认为 启动 LM74900 可能会影响中点 VBAT_12VSB 的电压输出。谢谢