Other Parts Discussed in Thread: LM51561-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM51561-Q1
您好:
使用 LM51561-Q1 芯片、电流现象是低压源电流不断跳跃、电路板出现断续。 电流检测电阻的电压约为 100mV、但短路电流检测电阻仍然断续。 我想问一下如何进行整流、以及为什么输出电压会周期性下降?
黄色是 FB 引脚电压、蓝色是 MOS 栅极电压、红色是输出电压。

以下是 18V 输出周期性下降的波形。