This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:超出环境温度时的电芯均衡电流。

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601636/bq79616-q1-cell-balancing-current-beyond-ambient-temperature

器件型号: BQ79616-Q1

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

查看与 BQ79616PAPRQ1 相关的数据表后 、很明显、在环境温度(即 75°C) 下)下、电芯均衡电流为 240mA、而一旦温度超过 105°C、电芯均衡机械操作就会暂停。  

但当温度处于 75°C 和 105°C 范围内以及其他温度范围内时、此 CSC/AFE 的电芯均衡电流仍不明确。 TI 是否针对不同配置下不同温度下的电芯均衡电流进行了内部研究? 我们想知道这方面的所有细节。 请尽快提供与本主题相关的详细信息/资源。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    温度范围将取决于布局。 当前推荐的 240mA @ 75C 基于 TI EVM、但正如客户所指出的、有许多电阻器、布线路径和布局配置将基于客户的特定用例。 客户需要验证超过 240mA 的均衡电流。

    此致、

    David Ray