This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:输入 72V 和输出 14V/15A 隔离式直流/直流参考设计

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601389/ucc2897a-reference-design-input-72v-and-output-14v-15a-isolated-dc-dc

器件型号: UCC2897A
主题中讨论的其他部件: PMP

Iike 如何使用 UCC2897APWR 设计隔离式直流/直流转换器

PCB 编号 PMP23137

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajanan:

    有关 UCC2897A 的特定 TI 参考设计、您是否有疑问? 请详细说明。

    PCB Number PMP23137

    请提供有效的 PMP 编号。

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh