This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:是否有支持可调软启动的版本?

Guru**** 2768375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS2559, TPS22919, TPS22950, TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589126/tps2553-is-there-a-version-with-adjustable-soft-start

器件型号: TPS2553
主题中讨论的其他器件: TPS2559TPS22919TPS22950TPS25221

您好:

我正在寻找一款能够实现较慢软启动或外部可调软启动的 TPS2553 等器件。 如果缺少符合这些要求的器件、请告知我。  

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    团队成员将尽快回复您、感谢您的耐心!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我正在处理这个问题、并将返回给您。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    TPS2559 具有更长的输出上升时间。 是否需要外部电流限制功能? 如果软启动在这里很关键、并且不需要可调电流限制、那么可以为您提供另一个器件产品系列。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流限制要求具有更高的优先级。 我想他们将使用 TPS2553 进行原型设计。 让我确认一下。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。 我们是否有单芯片解决方案可以满足这些更新的要求?

    对我来说、最重要的是电流限制、第二个最重要的是关断时间(当时我不小心错过了此要求…)、第三个最重要的是软启动。 我 找不到任何具有真正低电流限值和外部可调软启动器件且上升时间可能>2ms 的单个器件。 更新要求、我是否遗漏了一些内容?

    1. 80mA <= IL <= 150mA 或可配置
    2. 关断时间+延迟< 10us
    3. 软启动时间> 2ms 或可配置
    4. 它用于将电源从 3V 切换到 5V
    5. 使用使能(或/ENABLE)引脚时、有效/停用电压应低于 1.8V
    6. 小型封装
    7. 低功耗

    他们考虑的是双器件解决方案、并且更倾向于单器件解决方案。 请告诉我您的想法。  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我认为我们任何器件的关断时间+延迟都没有<10us。 我会检查一下。 该开关是需要是 USB 开关、还是可以是专为其他应用设计的负载开关? 我们有具有可配置软启动特性的负载开关产品系列。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    不需要是 USB 开关。 我们发现(我们认为)USB 开关在电流限制方面的准确性更高。  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    TPS22919 是一种选项。 上升时间取决于 VIN。 关断时间在数十微秒之内。 输出短路保护具有内部电流限制。  

    TPS22950 具有可调节电流限制。

     我 找不到任何具有真正低电流限制和外部可调软启动器件且上升时间可能>2ms 的单个器件。“ -我认为我们没有一个符合所有这些要求的设备。 可以根据主要要求选择器件、但并非全部要求。  

    USB 电源开关具有电流限制功能。 我在上文分享的负载开关建议通常没有可调电流限制功能、但因其软启动和快速输出放电功能而闻名。 您可以导航到以下链接 Load switch product selection | TI.com 并筛选要求、浏览更多选项。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将更新发送给了客户、如果没有其他问题、我将关闭此更新。  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    TPS20xxE 器件和 TPS25221 是 下降时间相对较短的 USB 电源开关、但仍需要考虑延迟时间。 他们仍然没有达到客户的要求。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    听起来我们会赢一场、输一场。 感谢您的支持。 立即关闭此主题。  

    John