This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82866A:申请仿真支持或设计计算表

Guru**** 2768245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601662/tpsm82866a-request-for-simulation-support-or-design-calculation-sheets

器件型号: TPSM82866A

您能否请启用 WEBENCH 仿真、以便对以下电源模块执行波特图分析? 如果无法做到这一点、您能否提供基于 Excel 的设计计算表来帮助我们执行所需的分析?

以下是电源模块:

  1. LMZ35003RKGR
  2. LMZ34002RKGT
  3. TPSM843620SITR
  4. TPSM82866AA0SRDJR
  5. TPSM82822SILR
  6. TPSM82821SILR
  7. TPSM82866EA2PRCFR

此信息是进行稳定性和环路分析所必需的。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于以下器件、我们没有 Excel 计算器或 Webench 可能进行环路分析。 最好的方法是订购 EVM 并针对所需的 BOM 进行测量。  

    1. TPSM82866AA0SRDJR
    2. TPSM82822SILR
    3. TPSM82821SILR

    TPSM82866EA2PRCFR — 此器件型号似乎不正确

    其余器件属于 SR MVB。 请 使用正确的组织为这些设备创建新主题。

    谢谢、

    Febin