This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:建议 UCC28180D 具有更好的欠压功能 IC

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8364, LM8365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600595/ucc28180-suggest-better-brownout-function-ic-for-ucc28180d

部件号: UCC28180
主题中讨论的其他器件: LM8364LM8365

尊敬的团队

 

我需要对 UCC28180D PFC 控制器 1000W 的正确欠压功能 IC 的支持,我尝试了 LM8365 复位 IC 基于 您的线程使用 LM8364 它似乎不工作.  

 添加了原理图并将标签 Cven 连接到 UCC28180D 的 6 th 引脚  

我的问题是、当我连接 (PFC) 栅极电阻器时、LM8365 输入引脚在图片中似乎很麻醉

黄线输入电压、绿线复位引脚、其持续复位。

 

下图中没有栅极电阻器 (PFC) 似乎可以正常工作

注意:输入检测引脚需要独立且可以进行<10nF 的滤波,需要通过电压骤降 10ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、
    您能否分享完整的原理图?您分享的图片中缺少电源电路。
    谢谢
    Sanchayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Sanchayan

    请找到您请求的原理图

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、
    您能用 PDF 分享吗? 图片似乎不够清晰、无法看到元件的详细信息。  
    谢谢
    Sanchayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sanchayan

    请检查

    e2e.ti.com/.../2620.SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、
    您可以尝试捕捉 IC 的 IP、RST 和 CD 引脚吗?
    谢谢
    Sanchayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是输入引脚和复位引脚

    黄色 IP

    绿色 RST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、
    您是否可以尝试捕获 CD 引脚电压以及这些信号? 另外、您能否将游标与 IC 看到的输入电压信号一同放在 2.7V 边? 看到它触发的位置很有帮助。  
    谢谢
    Sanchayan