This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-1:TPS65262-1:1000 个器件生产运行期间 Buck2 断开 — 7%故障率。

Guru**** 2770865 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65262-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594861/tps65262-1-tps65262-1-buck2-breaking-during-production-run-of-1000-units---7-failure-rate

器件型号: TPS65262-1

我们在 TPS65262-1 上一直遇到~1%的现场故障。 BUCK2 正在开发该器件。 一旦器件发生故障、LX2 引脚会将 10Ω 连接至 GND。 唯一的补救措施是移除并更换 PCBA 上的 TPS65262-1。 由于这个百分比很小、我们一直忽略此问题、但在最近的修订版中、我们试图通过将 Buck2 的输出替换为另一个稳压器的输出来解决此问题(Buck2 现在除了输出电容之外没有其他作用)。 因此、在我们最近生产的 1000 个器件期间、70 个器件立即发生 Buck2 故障。 这对我们来说是个问题、因为我们需要在处理器运行之前使 PGOOD 有效。

BUCK2 Vin = 13.6V 至 13.8V(相对于先前的降压稳压器级)。 BUCK2 输出设置为 13.5V。

数据表显示它可以以 100%占空比运行、并且在所有 3 个降压稳压器上都有 OVP 保护、因此我认为将电压输出设置为接近输入电压不会导致问题、不正确吗?

Buck2 输出是否需要一些最低负载才能不会自行烧毁? 我无法确定导致此部件损坏的原因。

您能帮助找到导致此问题的原因吗? (例如,请告诉我我做了什么错误)。

随附原理图: REVG-SCH-20250707.pdf 

谢谢、

Tyler  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tyler

    以下是通过原理图审阅得出的一些观察结果

    • 输入电容似乎要小一点。 您能否将 C223 和 C116 分别增加到 22uF
    • 我看到原理图中显示降压稳压器 2 未使用。 您提到 Buck2 的 Vout 为 13.5V。 如果未使用此元件、则无需围绕它布置元件。 如果使用该器件、您是否可以尝试将降压稳压器 2 电压降低到 9V 左右并尝试 IC 是否发生故障。  
    • 降压稳压器 1 电感器似乎很低。 请增加到 6.8 μ H  
    • 降压稳压器 3 电感器似乎也非常低。 请增加到 15 μ H
    • R211=10k、R217=73k;R128=10k、R122=215k;R106=10k R111= 45k
    • 尝试将降压稳压器 2 上的输出电容器减小至 22uF

    其余的原理图看起来没有问题。  

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    1.我简化了原理图以隐藏不相关的电路,这样我就删除了一个共享电容器。 VIN 在该电路附近还有一个额外的 47uF 电容器。

    2.是的、Buck2 未使用、是一次中断。 您确定我不需要任何未使用的组件吗? 在哪里可以看到记录在案的内容? 我假设 FB2 引脚需要连接到内部基准电压、否则 PGOOD 将不会释放到高电平。 我们将更换 IC 并将反馈电阻器更改为 Buck2 上的 5V 输出、以查看故障率是否有所提高。

    3.在使用 4.7uH 的 BUCK1 或 3 中、我们没有遇到任何问题。 这是数据表典型应用原理图中建议的值。

    4.我看不到有什么理由改变反馈电阻值,我们不是靠电池供电,所以静态电流不是问题。 3.3V 反馈值很低、但 0603 电阻器可以处理 8mA 而不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“678014" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594861/tps65262-1-tps65262-1-buck2-breaking-during-production-run-of-1000-units--–7-failure-rate/6148542 ]我们在使用 4.7uH 的 BUCK1 或 3 方面没有任何问题。 这是数据表典型应用原理图中建议的值。

    数据表中的建议值适用于特定的 Vin 和 Vout 条件。 我计算了这个、得到的值为~6.8uH。 如果纹波符合规格、那么您可以继续使用 4.7uH

    我看不到有任何理由更改反馈电阻值、因为我们不使用电池、因此静态电流不是问题。 3.3V 反馈值较低、但 0603 电阻器可以处理 8mA 而不会出现问题。[/报价]

    好的。 您可以继续使用相同的命令。  

    是的、buck2 未使用、这是一个中断。 您确定我不需要任何未使用的组件吗? 在哪里可以看到记录在案的内容? 我假设 FB2 引脚需要连接到内部基准电压、否则 PGOOD 将不会释放到高电平。 我们将更换 IC、并将反馈电阻器更改为 Buck2 上的 5V 输出、以查看故障率是否会提高。

    是的。 只要 EN2 拉至 GND、就可以将其保持未使用状态。 将 Buck2 更改为 5V 也是一个不错的选择。

    此致

    Nikhil  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法将 EN2 拉至低电平、因为它也会导致 PGOOD 变为低电平、并且我需要 PGOOD 变为高电平以允许处理器运行。

    在数据表第 22 页中:“此外、如果输入电压 锁定、热关断置为有效、EN 引脚拉至低电平或转换器处于软启动期间、则 PGOOD 会被拉至低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 在这种情况下、您可以将 Buck 2 保持悬空。 没关系。  

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、将来我 会将未使用的 BUCK2 悬空、其 EN2 引脚保持悬空。

    您能帮我了解为什么 Buck2 在当前配置中出现灾难性故障吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很可能是因为它周围的组件导致的。 根据我们到目前为止讨论的内容、我认为这个问题不应在即将推出的电路板中持续存在。

    此致

    Nikhil