This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27527:WSON 封装的焊盘是否电气连接?

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601550/ucc27527-pad-of-wson-package-whether-electrically-connected

部件号: UCC27527

你好

WSON 底部的散热焊盘  

无论它是否在内部进行电气连接。

具体来说、如果我不使用它、比如连接到 GND、

是否存在绩效问题?

我的散热是最小的,只使用它的 CMOS 阈值

提前感谢

好极了

Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我们这一主题的专家目前在假期外出办公。 他们应该能够在 12 月 29 日回复。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    如数据表中所述、“ WSON-8 封装中的外露焊盘未直接连接到封装的任何引线。 不过、它以电气方式和热方式连接至器件的基板、该基板是器件的接地板。“

    建议在 PCB 布局中将外露焊盘外部连接至 GND、以提高 EMI 抗扰度。 未将外露焊盘连接到 GND 可能会导致 EMI 抗扰度问题、器件可能无法按照规范运行。

    此致、

    Vikhyat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikhyat

    感谢您的快速答复。

    是的、我将焊盘连接到 GND。

    谢谢、祝您年终愉快  

    好极了

    Varun