This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM86838EVM:TPSM86838EVM

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM86638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601161/tpsm86838evm-tpsm86838evm

器件 型号:TPSM86838EVM
主题中讨论 的其他器件:TPSM86638

您好、  

我计划在工程中使用 TPSM86638 在 4.4A 下将 24V 转换为 12V。 根据数据表,这似乎是可行的。在最终确定设计之前,我想使用 TPSM86638EVM 运行一些测试并将其配置为 12V 输出。 但是、用户手册仅规定了 0.6V 至 5.5V 的输出范围。

您能否说明是否可以修改 EVM 以支持 12V 输出来进行测试?

谢谢。

 

AVI

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avi:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avi:

    在 4.4A 负载电流下、12V 输出电压下的热耗散会更大、这可能是 EVM 无法支持的。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。
    由于该 EVM 不符合我的输出要求、因此我想确保可以在设计中使用该器件来提供 12V/4.5A 电  流、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avi:

    是、您可以使用器件在 4.5A 时提供 12V 电压。

    此致、

    Usha。