Other Parts Discussed in Thread: TPSM86638
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件 型号:TPSM86838EVM
主题中讨论 的其他器件:TPSM86638
您好、
我计划在工程中使用 TPSM86638 在 4.4A 下将 24V 转换为 12V。 根据数据表,这似乎是可行的。在最终确定设计之前,我想使用 TPSM86638EVM 运行一些测试并将其配置为 12V 输出。 但是、用户手册仅规定了 0.6V 至 5.5V 的输出范围。
您能否说明是否可以修改 EVM 以支持 12V 输出来进行测试?
谢谢。
AVI