Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ25720
器件型号: BQ25720
主题中讨论的其他器件: Tiger、 BQ40Z50、

但是、我们在充电期间面临一个问题:
-
适配器连接到电池充电器 IC、电池也并联。
-
充电正常开始、我们会观察到大约 A 电池电量在~3 分钟内增加 1% (使用日志和 BMS 应用程序进行验证)。
-
之后、是 燃油表突然降至 0 、如随附的图像所示。

-
此时、 观察到 VSYS 电压约为电池电压 。
-
在这种情况下、我们无法确认电池是否在充电或放电;它似乎卡住了。
-
当我们拔下适配器(移除充电器 IC 的输入)时、电池开始正常放电、并且电量监测计正确显示放电电流。
-
当我们重新连接适配器时、 同样的问题会在~3 分钟后重复出现 。
-
在这种情况下、电量监测计会转到 0 、我们无法确定充电器 IC 的实际状态。
-
如果我们短暂切断充电器 IC 的适配器输入、问题会暂时得到解决、但会得到解决 一段时间后再次出现(3 分钟) 。
请求:
请帮助我们检查是否存在 电池充电器 IC 触发任何输入保护 (例如输入电流限值或安全故障)可能会切断输入电流、或者是否可能有任何其他原因导致这种卡滞情况?