This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006-Q1:TPS389006-Q1:有关 TPS389006-Q1 的 Linux 驱动程序相关问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS389006-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601659/tps389006-q1-tps389006-q1-linux-driver-related-questions-about-tps389006-q1

器件型号: TPS389006-Q1

TPS389006-Q1 是否没有官方的 Linux 驱动程序?2. TPS389006-Q1 的应用场景是什么、并且是运行所需的驱动程序?
如果 TPS389006-Q1 需要驱动程序、是否必须将其集成到 Linux 的 hwmon 子系统中?

我们主要需要查看 TPS389006-Q1 的 Linux 驱动程序。 但是、由于该芯片没有官方驱动程序、因此我们不清楚其特定的应用场景以及驱动程序需要支持的功能。 因此、我们希望得到 TI TPS389006-Q1 官方专家的回复、如果能够提供驱动器解决方案、将会更好。 毕竟、我们对这款芯片不太熟悉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的提问!

    1. TPS389006-Q1 没有官方的 Linux 驱动程序。 该器件非常灵活、任何 I2C 驱动程序都可用于与 该器件进行通信。

    2. 我不太清楚应用场景的含义。 您是说 TPS389006-Q1 的用例吗? 如果是、此器件是一款多通道监控器、能够监控 6 个电压轨。 请参阅下面的屏幕截图、其中详细说明了该系列的不同器件。

    I2C 可用于与该器件通信、如果系统没有 I2C 或无需调整默认设置的任何更改、它还能够进行完全的模拟控制。 该器件具有出厂时一次性可编程 (OTP) 默认设置、可通过 I2C 进行更改。 请注意、该器件没有非易失性存储器 (NVM)、因此操作期间所做的任何更改都需要在每次启动时重写。

    3.就像我在#1 中提到的,任何 I2C 驱动程序都可以用来与这个设备通信。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li