This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ76942 编程问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589688/bq76942-bq76942-program-issue

器件型号: BQ76942
主题中讨论的其他器件: EV2400

尊敬的 TI 团队:

大家好、我是 Dediprog RD 团队的 Steve。
我之前就 BQ76942 的编程支持事宜咨询过您。
我想看看您是否方便帮助我解决另一个相关问题。

我们的一个客户当前遇到编程故障。
根据我的分析、缺陷 IC 在上电后大约一秒内似乎会遇到 I²C μ s 通信问题。
但是、在上电后的第一秒内、IC 可以正常通信。
无论我们使用的是编程器还是 EV2400、这种行为都是一致的。

我是否可以询问如何解决此问题?
随附的图像显示了我们当前的硬件电路设计。

谢谢。

Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  TI 团队:

    是否有人能帮助我解决编程问题?

    谢谢你。

    Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  TI 团队:

    是否有人能帮助我解决编程问题?

    谢谢你。

    Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  TI 团队:

    是否有人能帮助我解决编程问题?

    谢谢你。

    Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 合作伙伴:

    我是否知道任何更新或建议?

    我们的客户正在等待我们的更新和解决方案。

    谢谢。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 合作伙伴:

    我是否知道任何更新或建议?

    我们的客户正在等待我们的更新和 解决方案。

    谢谢。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  TI 团队:

    是否有人能帮助我解决编程问题?

    谢谢你。

    Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack 和 Steve、

    我有以下问题:

    1.这里使用 HDQ 是什么? 我看到它也由 3.3V 电源供电。

    根据我的分析、缺陷 IC 在加电后大约一秒内似乎会遇到 I²C μ s 的通信问题。
    但是、在上电后的第一秒内、IC 可以正常通信。
    无论我们使用的是编程器还是 EV2400、这种行为都是一致的。

    2. SCL/SDA 线是否由我们器件的 REG1 线供电或从外部供电? 当您提到通信问题时、这是指器件 NACK 还是指其他问题? 您是否有任何显示此情况的逻辑分析仪文件以及任何波形?

    如果使用我们器件的 REG1 线、器件可能需要一些时间来为 REG1 上电然后接受通信。  表 16-2. 启动序列和时序  中显示了器件启动时的一些时序。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    HDQ 引脚只是一个保留引脚。 它最初是保留的、以防将来可能需要、但后来确定不使用此引脚。


    2. SCL/SDA 与 IC 共用同一电源。 通信问题在于、IC 上电后的第一秒内通信正常工作、但在上电后超过一秒后、IC 始终以 NACK 进行响应。


    在测试时、我们只观察到这种行为、没有详细记录。 我们将需要再次设置测试环境来验证这一点。

    谢谢。

    Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    [quote userid=“503283" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589688/bq76942-bq76942-program-issue/6169731 HDQ 引脚只是一个保留的引脚。 它最初被保留,以防将来可能需要它,但后来确定不会使用此引脚。

    感谢您的澄清。 如果 HDQ 引脚将不使用该引脚、它可以保持悬空或连接到 VSS。

    [quote userid=“503283" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589688/bq76942-bq76942-program-issue/6169731 SCL/SDA 与 IC 共享同一电源。 通信问题在于、IC 上电后的第一秒内通信正常工作、但在上电后超过一秒后、IC 始终以 NACK 进行响应。

    因此、通信线路由外部供电、而不是通过器件的 LDO 引脚供电。 是否要通过从 BAT 引脚测量器件上电的时间或从 REG18 引脚也显示 1.8V 的时间测量器件上电的时间?  

    如果您在设置测试环境后能够分享更多详细信息、请告诉我。

    此致、
    Alexis