Other Parts Discussed in Thread: TPS23754
器件型号: TPS23754
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754
器件型号: TPS23754
您好、George、
我假设您是指客户将 54V 的直流电源连接到 VDD 和 VSS(或通过 RJ45 端口)。
这不是问题、这是预料之中的。
这适用于无源 PoE 注入器。 为了确保兼容性、当 PoE 电压直接施加在 VDD 和 VSS 之间(无握手)时、热插拔将开启、PWM 控制器将启动。 因此您会看到 5V 输出。
PPD 不会产生影响、因为直流电压处于 PoE 电压范围内。 如果您有低压直流电源(例如 24V)来打开 PD 并跳过分级、则 PPD 将生效。
但是、如果 APD 被上拉、则热插拔将处于打开状态、VDD 至 VSS 端口无法提供任何电流。
此致、
Zhining
你好、Zhining
感谢您发送编修。 我的意思是、在 VDD 和 VSS 之间连接 54V 电压。 根据您分享的内容、这是因为 TPS23754 是“无源 POE“。 但数据表并未提及该器件、我是否遗漏了一些器件? 您能告诉我如何判断该 IC 是无源 POE 还是数据表中的“有源 POE“? 此外、是否有一个 与 TPS23754 引脚对引脚兼容且“有效 POE“的元件? 顺便说一下、我对“主动 POE“的理解是它完全符合 POE 协议标准。 如果没有握手过程、POE 将关闭。 例如、如果我向 VSS 输入 54V 直流电源、则芯片的 VDD 将关闭。
谢谢。
G.W
您好、George、
很抱歉混淆。
我在这里的意思是、TPS23754 在对 VDD 和 VSS 施加 54V 电压时开启、与无源 POE 注入器兼容。
无源 PoE 注入器是指不进行握手并直接向 PD 输入施加 PoE 电压的 PSE 设备。
所有符合 IEEE802.3 标准的 PSE 器件都处于有源 PoE 中、该 PoE 将在完全上电之前包含握手过程。
TPS23754 本身是一款完全符合 PoE PD 芯片、与无源 PoE 注入器兼容。
如果在 54V 电压下希望关闭 MOSFET、可将此 54V 电压连接至 VDD 和 RTN 具有 APD 功能的端口。
此致、
Zhining