This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754 的内部 MOSFET 通过外部直流电源开启

Guru**** 2769895 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602103/tps23754-internal-mosfet-of-the-tps23754-turned-on-with-external-dc-source

器件型号: TPS23754

您好团队
使用 TPS23754 时、我的客户遇到了一个非常奇怪的问题。 当它们连接外部 54V 直流电源时、发现 TPS23754 的内部 MOSFET 已开启、反激式电源开始工作、以输出稳定的 5V 电压。
但是、外部直流电源不支持 POE 协议、这意味着没有协议握手过程。 我认为、在这种情况下、TPS23754 不应有任何输出。
当然、我知道、如果 PPD 引脚被拉至 1.55V 以上、则将跳过握手过程。 但客户 PPD 引脚悬空。 我的客户还尝试将 PPD 引脚拉至 VSS、TPS23754 仍然可以输出稳定的 5V 电压。
我可以问、导致此问题的原因是什么?
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    我假设您是指客户将 54V 的直流电源连接到 VDD 和 VSS(或通过 RJ45 端口)。

    这不是问题、这是预料之中的。

    这适用于无源 PoE 注入器。  为了确保兼容性、当 PoE 电压直接施加在 VDD 和 VSS 之间(无握手)时、热插拔将开启、PWM 控制器将启动。 因此您会看到 5V 输出。

    PPD 不会产生影响、因为直流电压处于 PoE 电压范围内。 如果您有低压直流电源(例如 24V)来打开 PD 并跳过分级、则 PPD 将生效。  

    但是、如果 APD 被上拉、则热插拔将处于打开状态、VDD 至 VSS 端口无法提供任何电流。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zhining

    感谢您发送编修。 我的意思是、在 VDD 和 VSS 之间连接 54V 电压。 根据您分享的内容、这是因为 TPS23754 是“无源 POE“。 但数据表并未提及该器件、我是否遗漏了一些器件? 您能告诉我如何判断该 IC 是无源 POE 还是数据表中的“有源 POE“? 此外、是否有一个 与 TPS23754 引脚对引脚兼容且“有效 POE“的元件? 顺便说一下、我对“主动 POE“的理解是它完全符合 POE 协议标准。 如果没有握手过程、POE 将关闭。 例如、如果我向 VSS 输入 54V 直流电源、则芯片的 VDD 将关闭。

    谢谢。

    G.W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    很抱歉混淆。

    我在这里的意思是、TPS23754 在对 VDD 和 VSS 施加 54V 电压时开启、与无源 POE 注入器兼容。

    无源 PoE 注入器是指不进行握手并直接向 PD 输入施加 PoE 电压的 PSE 设备。

    所有符合 IEEE802.3 标准的 PSE 器件都处于有源 PoE 中、该 PoE 将在完全上电之前包含握手过程。

    TPS23754 本身是一款完全符合 PoE PD 芯片、与无源 PoE 注入器兼容。

    如果在 54V 电压下希望关闭 MOSFET、可将此 54V 电压连接至 VDD 和 RTN 具有 APD 功能的端口。

    此致、

    Zhining