This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200D1EVM:TPS92200D1 PWM 调光频率输入

Guru**** 2814785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602203/tps92200d1evm-tps92200d1-pwm-dimming-freq-input

器件型号: TPS92200D1EVM

根据数据表、建议的 PWM 输入频率为 100Hz 至 2kHz。 如果我以 30Hz 的频率运行、是否会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chin Chuan

    建议遵循数据表规格。  如果 调光频率运行良好、您也可以在 PCB 上进行测量。

    此致。